This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:Intel Gemini Lake + TXB0304

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXS0104E, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815221/txb0304-intel-gemini-lake-txb0304

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXS0104ETXB0104

我亲爱的客户,您好!我想使用 TXB0304,并在  具有 LPC (低引脚数)接口的 Intel Gemini Lake 玩转电平。

 这里有两个问题需要您快速回答。

问题1.  TXB0304器件能否 在    低于 TAR 阶段的英特尔 LPC 上以25MHz 输出运行为漏极开路?  

  1.      1. LPC TAR 相位要求:

该字段为两个时钟宽、在将控制权移交给时由主机驱动
外设(例如、读取数据)、并在外设转动控制时由其驱动
返回到主机。
在这两个时钟宽域的第一个时钟上、主机或外设将 LAD [3:0]线路驱动至
‘1111b’。 在该域的第二个时钟上、主机或外设对 LAD [3:0]线进行三态处理。
由于这些线路上的上拉电阻较弱、因此它们将保持逻辑高电平状态。

Q2:对于 LPC、我们是否需要在输出侧使用上拉电阻器?  如果是,我是否 知道它的价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.1节指出:

    它只能转换推挽式 CMOS 逻辑输出。 如果要进行开漏信号转换、请参阅 TI TXS010X 产品。 kΩ 使用大于20k Ω 的任何外部下拉或上拉电阻器。

     LPC 使用什么上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、TXS 系列中的 TXS0104E 等器件如果您想将其用于开漏信号、应该能够解决您的问题。 但是、TXS 系列具有10k 内部上拉电阻器、因此除非您想减小上拉电阻器值、否则不需要为该器件使用外部上拉电阻器。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Karan 的快速回复。

    我是否可以 再次粘贴客户输入/输出要求

    问题1根据 英特尔的 LPC 接口协议, 需要 再次与您确认。

            在 TAR (转接)期间 ,客户 希望看到 TI TXS (或 TXB)器件输出波形被拉 至 高电平状态。

           请再次确认这一点。非常感谢。    

                      英特尔 LPC 文档: (解决方法:驱动 LAD 的最后一个组件[3:0]将在第一个时钟期间驱动为高电平、在第二个时钟期间驱动为三态。)

    Q2:下面列出了三个器  件、您使用了 TXS0101x 和 TXS0104E、我们发现了另外一个 TXB0104。

          请您再次查看哪一个适合客户应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:

    只能将 TXS 系列用于开漏应用。 TXS 具有内部上拉电阻器、这将导致器件处于自然高电平状态。
    以下是有关使用 TXS 系列转换器的指南: http://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf
    当您尝试在 TXB 转换器上使用外部上拉电阻器时、会发生以下情况: http://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf
    我不知道  TAR  是什么、但当 TXS 器件由于其内部上拉而保持悬空时、它将自动变为高电平。

    问题2:

    以下是这些系列的区别:
    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/719537?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    Clemens 提到 TXS010X 与 TXS0104相同。 不要将 TXB0104用于开漏信号。

    谢谢!

    卡兰