This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:当 VCCA 电源处于1V 之内时、输出端口 B 将产生高频信号电压和错误的逻辑输出

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815567/sn74lvc8t245-when-vcca-power-in-within-1v-output-port-b-will-produce-a-high-frequency-signal-voltage-and-wrong-logic-output

器件型号:SN74LVC8T245

我的应用是将端口 A 3.3V 转换为端口 B 5V。

但是、当 VCCA 上电范围为0-1V 时、端口 B 将产生高频信号、这不是我想要的。

原理图

下面是一些测试图:

VCCA 上电、黄线为 VCCA、蓝线为端口 B

VCCA 为0.79v、端口 B 为高电压电平、并具有频率信号

2. VCCA 为0.82v,端口 B 为高电压电平,带有频率信号

VCCA 为0.95V、端口 B 为高电压电平、并具有频率信号

当 VCCA 电压高于1.01v 时、端口 B 输出将为低电平输出、工作正常。

那么、如何解决呢? 当 VCCA 低于1V 时、输出将与频率信号逻辑错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的最低电源电压为1.65V

    如果您关心较低电源电压下的输出状态、请将 OE 强制为高电平。