This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:寻找具有双位且具有双方向选择的替代器件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45-Q1, SN74LVC2T45-Q1, SN74AXC1T45-Q1, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814780/sn74lvc1t45-q1-looking-for-alternate-part-with-dual-bit-with-dual-direction-selection

器件型号:SN74LVC1T45-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45-Q1、 SN74AXC1T45-Q1、 TXS0102-Q1

尊敬的支持团队:  

我们正在寻找 SN74LVC1T45-Q1的替代器件、该器件具有双位和双方向选择器件。  

对于 UART 设计,请检查电平转换器,建议器件应符合汽车标准并具有 ESD 保护器件。  

请 尽快提出建议

谢谢、此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    您正在寻找的是一种称为"方向控制电压电平转换器"的器件、您可以通过我们的参数搜索网站找到、该网站位于:

    http://www.ti.com/logic-circuit/overview.html

    我使用"汽车"和"LVC"作为主要限制条件、预先筛选了参数表上的列表:

    http://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/direction-controlled-voltage-translation/products.html#p1512=LVC&p1498=Automotive

    如果您可以使用具有单方向引脚的器件、SN74LVC2T45-Q1似乎是最佳解决方案、否则您将需要使用2个 SN74LVC1T45-Q1器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、  

    SN74LVC2T45-Q1 器件是 ESD 保护器件,因为我在数据表中找不到任何与 ESD 相关的信息。  

    我们已经在设计  中使用了两个单位 SN74LVC1T45-Q1器件。  

    此致

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、  

    是的、SN74LVC2T45-Q1是一款 ESD 保护器件、其 ESD 性能水平与 SN74LVC1T45-Q1相同。

    遗憾的是、2T45器件没有双方向功能。

    您需要转换哪些电压?

    我们还提供了 SN74AXC1T45-Q1、这是一款可供您进行双向开关设计的新器件、具有更高级别的 HBM 和 CDM ESD 保护。  

    最棒的
    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    需要5V 至3.3V 电压、反之亦然。 通过双位和双方向选择实现 UART 电压转换、如 A->B 和 B->A  

    此致

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有两个 DIR 引脚的双通道器件。

    您可能能够使用 TXS0102-Q1、这会影响速度和允许的负载电容、从而实现自动方向感测。 (它在 B 端口上具有很高的 ESD 保护。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴拉

    Clemens 正确、如果您想使用一个器件执行此操作、TXS0102-Q1是最佳选择、但速度有限。

    UART 可以在速度上进行覆盖、但通常速度较低、TXS0102-Q1器件应该能够满足您的需求。

    否则、SN74LVC1T45-Q1中的两个可能是最佳选择。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的支持。  

    此致

    巴拉