This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LV123A:使用 CLRNOT 上的 RC 在上电后生成短延迟的问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814460/tina-spice-sn74lv123a-a-problem-generating-the-short-delay-after-power-up-using-the-rc-on-clrnot

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

团队、  

我的客户提出的问题:

我想‘SN74LV123A 来产生下面的“PWRKEY”信号。 VBAT 为3.3V 并为 SN74LV123A 供电。 我想在 SN74LV123A ‘CLRNOT’输入上使用 RC =(时间常数)来提供注释中所述的>30ms 的延迟。 ‘我想使用‘CLRNOT’上的上升沿来生成=> 500ms PWRKEY’

使用 CLRNOT 上的 RC 在上电后生成短延迟似乎存在问题。 请查看随附的 TINA 文件吗?e2e.ti.com/.../74LV123-PWRKEY.TSC

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请给我一些时间来浏览 TINA 文件。 我会随时向您介绍我的最新进展。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    按照您当前的电路设置方式、如果您使用电池加电为器件供电、则不会发生您尝试执行的操作。 为了使 LV123A 正常运行、您需要在尝试触发器件之前让 Cext 向 Vcc 充电。 由于您需要等待 Cext 充满电、因此 RC 延迟30ms 后的触发可能会丢失。 您可能需要外部电路来快速为 Cext 充电。 我们的单稳多谐振荡器模型不是很精确。 您需要对其进行实际测试才能使其正常工作。

    我确实让您的 TINA 模型像您所需要的那样工作。 您使用的 RC 值不正确。 模型工作的唯一原因是 Vcc 正在立即斜升。 如果您的电池未通电、多谐振荡器将错过30ms 后的触发。 如果我理解不正确、请澄清。

    e2e.ti.com/.../74LV123-PWRKEY-_2800_1_2900_.TSC

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Karan。  

    客户将计划添加监控芯片来代替 RC。  

    再次感谢。  

    Viktorija