This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步时钟和异步时钟之间有何区别?

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815172/what-is-the-difference-between-a-synchronous-clock-and-an-asynchronous-clock

尊敬的团队:

请问同步时钟和异步时钟之间的区别。 哪些时钟可以被视为彼此同步。  

如果您可以用数字进行解释、我将很容易理解。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、欢迎参加论坛!

    我从未听说过同步/异步时钟。 不过、我听说过同步/异步输入。

    SYNC (hronous)输入使用时钟进行计时、而异步(hronous)输入不使用时钟。  异步输入在输入电平发生变化时立即激活,而同步输入在电平发生变化时不会影响器件的状态--它们会等到下一个时钟脉冲。

    您询问的数据表中是否有包含这些术语的特定 TI 逻辑器件?