This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:计算 F (0)的公式错误

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814643/lm567c-wrong-equation-to-calculate-f-0

器件型号:LM567C

我在网络上查找了 LM567的信息、并提出了 National Semiconductor。 它有一个 f~=1/(1.1rc)的公式。 如果 f=6000、c=0.01uf ,则给出 r=15.15e3。  ~数据表给出了 f Δ L=1.1/(RC)。 对于6kHz c=0.01uf r=18.333e3、我没有要检查的器件、但哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    感谢您的讲解。 我相信公式 f~=1/(1.1rc)是正确的、但我无法验证它。

    重新格式化数据表时出现拼写错误。 我要指出的是、这可能需要在下一个修订中进行更新。 如果您最终测试中心频率、我会对您的结果感兴趣。

    此致、
    通道