This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4555B:如果电源是3V3、那么逻辑电平是多少?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814862/cd4555b-what-are-the-logic-levels-if-the-supply-is-3v3

器件型号:CD4555B

您好!

数据表指出、该器件可通过 Vdd=3...18V 供电

这些特性基于条件 Vdd=5V/10V/15V。

-应用 Vdd=3.3V、在电路上使用其他3.3V 逻辑组件、

 输入和输出的阈值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    最好在电源电压范围内对数据表中的给定值使用线性外推或内插、以近似计算您的值。  

    请参阅此 常见问题 解答以了解有关该问题的详细信息。  

    此致、

    Gabriel