This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:在 SPI 模式电路中设计 microSD 卡时需要帮助

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814355/txb0104-require-help-to-design-a-microsd-card-in-spi-mode-circuit

器件型号:TXB0104

尊敬的 TI 社区:

我正在尝试为 microSD 卡应用设计 PCB 板。 我想在 SPI 模式下使用 microSD 卡。

现在、我的 microSD 卡在3.3V 下工作、我的微控制器在1.8V 下工作、因此我使用了电压电平转换器 TXB0104 IC、将 VCCB 侧的1.8V 转换为 VCCA 侧的3.3V。 我随函附上了我的电路原理图。

我的电路图例:

BOOST_OUT= 3.3V

BUCK_OUT= 1.8V

我需要帮助以检查原理图是否正确。 我有以下具体疑问:

1.是否需要将所有数据线(DAT0:3)上拉至 BOOST_OUT (也称为3.3V)?

2.是否需要将 CS 上拉至 BOOST_OUT?

3.我的 OE 连接是否正确?>数据表的"典型应用"部分提到通过100k Ω 电阻器下拉 OE 引脚

4.我的 SPI 模式引脚配置是否适用于 SD 卡插槽? 我有 r

已与 SanDisk MicroSD 数据表(https://www.alliedelec.com/m/d/04db416b291011446889dbd6129e2644.pdf)进行了链接

我知道我的问题倾向于在 SPI 模式下使用 microSD 卡、但我希望您可以为我提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    TXB0104是支持 SPI 接口的自动双向器件。 您最初提到 Vcca 为3.3V、Vccb 为1.8V。 TXB 器件不支持 Vcca>Vccb。  

    所需条件为 Vccb>= Vcca、如数据表中所述。

    但是、在连接中、我看到 Vccb 为3.3V、Vcca 为1.8V、这是可以的。

    OE 引脚可能需要也可能不需要弱下拉。 如果器件需要始终启用、则可以将其连接到 Vcca。 不过、我建议不要在上面添加电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shreyas 的回复。

    抱歉、我在开机自检中错误地写入了 VCCA 和 VCCB 值、但我的电路是正确的。

    VCCB > VCCA。

    我想控制 microSD 卡模块上的 ENABLE 引脚、因此通过100k 欧姆电阻下拉了 OE 引脚。

    如果这会导致问题、我将删除该电容器。

    如果您能帮助我了解 CS 和所有数据引脚是否也必须上拉至3.3V (升压输出)、那将会非常棒! 我心里有一个小小的疑问!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anmol、

    由于 OE 需要与10ns/V 的转换速率匹配、请删除电容

    从器件的角度来看、IO 无需保持高电平。 但是、如果系统需要将其设为默认高电平、那么我建议使用非常弱的上拉电阻(100k 左右)、这样就不会导致带有内部4K 电阻器的分压器。

    请参阅应用手册:

    www.ti.com/.../scea054a.pdf