This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS181:SN54LS181

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814755/sn54ls181-sn54ls181

器件型号:SN54LS181

各位专家:

我们在早期设计中已经管理了过时产品管理、产品具有 M74HC181器件、现在我们需要将其替换为 SN54LS181、LS181是否符合 HC181逻辑系列的所有规格?  

对此有任何建议

谢谢

Chanabasappa Byalal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS 是较旧的双极系列、具有更高的电流消耗、非对称驱动强度和 TTL 输出电平。

    如果将181的输出连接到某些 CMOS 输入、则如果没有额外的上拉电阻器、则不太可能工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱明的说法,他们不是完全一样的。

    需要执行分析、以确保在系统工作电压下仍满足时序和输入阈值。

    LS 器件具有非常弱的 VOH 驱动能力。  上拉电阻器有助于解决此问题。

    我 SPOT 检查了 HC 数据表的一些延迟、它们在5V 节点上是相似的。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水