This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G14-EP:正向和负向输入阈值的测试条件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G14-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814578/sn74auc1g14-ep-test-conditions-for-the-positive-and-negative-going-input-thresholds

器件型号:SN74AUC1G14-EP

尊敬的 TI 专家:

对于 SN74AUC1G14-EP、正向和负向输入阈值的测试条件是什么、因为我已经检查了数据表中的测试条件是否为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有高阻抗、因此没有大量的输入电流。

    唯一重要的测试条件是电源电压和温度、这些条件在数据表中进行了指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。

    李克明回答正确。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水