This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:压摆率太慢问题

Guru**** 2900050 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AVC2T45, SN74AVC4T774, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814714/lsf0108-slew-rate-too-slow-issue

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T45SN74AVC4T774SN74AXC8T245

您好、先生、

创建新的 e2e 问题以继续通过 以下 e2e 链接进行讨论、

(e2e.ti.com/.../803940)

现在、我的客户可以通过在 LSF0108上使用较小的上拉电阻器(从1K 到220 Ω)来解决上升时间慢问题。

现在,他们正在考虑更改解决方案以直接解决此问题。 他们 刚刚发现 AVC4T774无需外部上拉电阻器调优即可解决该问题。

那么、您能否帮助检查这是否是合适的解决方案? 谢谢

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc4t774.pdf

同时、他们 还要求8通道解决方案、下面的解决方案似乎是合适的? 请帮助检查。 谢谢你

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74axc8t245.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有信号都是单向的、 因此 SN74AVC4T774的工作正常。 (对于其余两个信号、可能使用 SN74AVC2T45等类似的器件。)

    SN74AXC8T245具有两组、每组四个引脚、每组一个 DIR 引脚、因此对于低电平到高电平方向的五个信号而言、这是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您对8通道器件有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有一个器件可以向上转换五个信号、一个信号向下转换(LSF0108等自动方向感应器件除外)。