This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G240:SN74AUC1G240DCKR 替代方案

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G240, SN74LVC1G240, SN74AUP1G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813346/sn74auc1g240-sn74auc1g240dckr-alternative-proposal

器件型号:SN74AUC1G240
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G240SN74AUP1G240

您好、应用专家。  

客户向我们提出问题、  

您能告诉我 SN74AUC1G240DCKR 的替代插座吗  

感谢你的善意帮助

最好  

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我能否获得更多信息以更好地帮助解决此问题? 例如、您能告诉我 SN74AUC1G240为什么不能工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hubbard

    感谢您的善意帮助和建议。

    此套接字可能已在10年或更早的时间发布。

    因此客户希望 TI 拥有新的套接字。  

    我将了解 AXC 系列的使用简介

    最恰当的考虑

    Yuki Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    AXC 系列中的任何器件虽然是新器件、但都不能替代该器件。

    他们当前使用的器件将是更新的选项之一。 如果需要更低的功耗、可以使用 SN74AUP1G240。 如果他们需要更高的驱动强度、则可以使用 SN74LVC1G240。 如果他们想要更高的速度、那么他们目前正在使用适合工作的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Hubbard

    感谢你的善意帮助。

    我将分享上述信息并推广到这些产品。

    这些信息对我们非常有帮助。

    再次感谢。

    最好  

    Yuki Saito