This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:是否存在任何禁止的输入信号状态?

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814263/txb0108-is-there-any-prohibited-condition-of-input-shignal

器件型号:TXB0108

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TXB0108用于他们的下一个产品。

 但客户担心 IC 因 A 侧和 B 侧的输入信号情况而中断。 该器件是否存在任何禁止的输入信号状态?

即使 H 或 L 信号同时输入 A 侧和 B 侧 、TXB0108是否未损坏?    

 您能否告诉我以下输入条件是否 没有问题?

A 侧 = H 电平(直流)、B 侧= L 电平(直流)。

2. A 侧= L 电平、B 侧(DC) = H 电平(DC)。

A 侧= H 电平(直流)、B 侧= H/L 时钟。

A 侧= L 电平(直流)、B 侧= H/L 计时。

5. A 侧= H/L 时钟,B 侧= H 电平(DC)。

6、A 侧= H/L 时钟、B 侧= L 电平(直流)。

7. A 侧= H/L 时钟、B 侧= H/L 时钟。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    TXB 是一款稳健耐用的器件。 在任何这些情况下、它都不应受到损坏。 它能够灌电流和拉电流高达50mA、因此可以为这种同时驱动两条线路的情况留出一定的空间。 不应该有任何问题的原因是由于4kOhm 内部电阻器。

    您可以通过查看以下 TXB 指南来确定行为: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/txb0108appnote.pdf

    我无法说出输出的行为方式、但我希望您在驱动两个输入时不会尝试读取输出。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Karan、

     感谢您的信赖。 您的回复对客户和我都很有帮助。

     此致、

     Kazuya。