This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于隔离 MDIO 的缓冲器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813743/buffer-to-isolate-mdio

主题中讨论的其他器件:TXS0102

你好

    CPU 具有 MDIO 接口。 当实时插入另一个用于 MDIO 连接的扩展板时、CPU MDIO 线路将被 扩展板挂起。 是否有任何缓冲器可以解决扩展板插入时的此挂起问题? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    您可以使用具有断电保护功能的2通道1:1开关来帮助隔离信号路径。  您对 SN74CB3Q3306A 有何看法

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

           TXS0102是否还支持  关断保护、以帮助隔离信号路径? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    TXS0102保证 Ioff 部分断电模式。

    这样、当任一电源为0V 时、IO 端口可保证处于高阻态模式。 IO 端口可能具有活动信号、而不会通过内部泄漏路径意外开启电源。