This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17 OPN

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814418/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-opns

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

我们的客户请求 提供有关 SN74LVC1G17的以下 OPN 的信息:

SN74LVC1G17DCKR-NC

SN74LVC1G17DCKR-NG

SN74LVC1G17DCKR-P

这些器件仍在生产中处于有效状态、但似乎未明确包含在 SN74LVC1G17数据表中。

我们的初步调查结果是、这些器件在其引线/焊球镀层和元件信息方面仅有所不同、如以下链接所示。

https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=SN74LVC1G17DCKR-

您能否确认这些器件是否与 DCK 封装具有相同的电气规格?

我们衷心感谢您的帮助。 非常感谢您的参与。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    正确-这些器件在电气上与 SN74LVC1G17相同、并应特定客户的要求以定制器件型号发布、不被视为仅供任何人使用的"目录"器件、因此它们未列在目录可订购表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    非常感谢您确认我们的初始调查结果。 我们会将其转发给我们的客户。

    此致、

    Jejomar