This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:ESD 额定值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814255/sn74lv244a-esd-rating

器件型号:SN74LV244A

您好!

我只想确认与 ESD 相关的问题。
SN74LV244A 数据表指定其 ESD 额定值为 HBM=2000V 和 CDM=1000V。
我们是否使用 SN74LV244A 器件测试了这些 ESD 值? 还是 LV-A 逻辑器件中的任何其他器件型号?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的。 这些 ESD 测试值是正确的。

    此致、

    Gabriel