This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:使用两个串行端口、一个1.8V 至3.3V、另一个1.8V 至3.3V;两个3.3V 串行端口能否交叉?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814155/txb0104-use-two-serial-ports-one-1-8v-to-3-3v-the-other-1-8v-to-3-3v-can-the-two-serial-ports-3-3v-cross-together

器件型号:TXB0104

大家好:

      使用两个串行端口、一个1.8V 至3.3V、另一个1.8V 至3.3V;两个3.3V 串行端口能否交叉?这是个问题吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "相互交叉"到底意味着什么? 不能串联多个 TXB I/O、即 TXB 输出引脚不能驱动 TXB 输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明、您是对的。

    Tony、

    第18页的第8.3.2节介绍了驱动器克服阈值电压的驱动强度要求。