This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:流耗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814225/txs0104e-consumption-of-flow

器件型号:TXS0104E

您好:

我们有一个处于睡眠模式的项目、TXS0104EYZTR 的 VCCA 为1.8V、无法关闭、VCCB 已关闭。在这种情况下、芯片消耗是多少?谢谢!

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    根据数据表、在整个温度和过程中、Vccb =0V 期间 ICCA 上的最大电流为2.2uA。