This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:原理图审阅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811521/lsf0204-schematic-review

器件型号:LSF0204

你(们)好

我的客户希望查看如下内容。

上拉电阻器将施加1.5k Ω 电阻。(R779、R780、R781、R782)

请进行检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ、I²C Ω 的阻抗非常慢、以至于您可以使用较大的上拉电阻器来消除;对于100kHz、4.7k Ω 应该是可以接受的。

    LSF0204在所有 I/O 上都需要上拉电阻器。 我假设 SENSOR_xxx 信号的其他位置具有上拉电阻器。 (对于37MHz、它们必须非常小。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 A3/A4、B3/B4端口上看不到任何上拉电阻器。

    EN 引脚以 VrefA (其 VIH 和 VIL 电平)为基准。 除非真的有必要、您是否能够从 VrefB 更改该值? EN 具有过压耐受能力、也可以通过将其连接到 VrefB 来工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreyas

    SENSOR_RSTN 和 SENSOR_CLK 为推挽式。

    因此、我仅将上拉连接到端口(传感器侧)。

    SENSOR_CLK 为37.125MHz、B 端口连接200欧姆、A 端口连接100欧姆。

    请检查、开关速度是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreyas

    SENSOR_RSTN 和 SENSOR_CLK 为推挽式。

    因此、我仅将上拉连接到端口(传感器侧)。

    SENSOR_CLK 为37.125MHz、B 端口连接200欧姆、A 端口连接100欧姆。

    请检查、开关速度是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果传感器信号为推挽式、那么如果从 B 流向 A、B 端口不需要外部上拉电阻器。