This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC2G74:MATLAB Simscape 中的完整 Logik

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812520/tina-spice-sn74lvc2g74-complete-logik-in-matlab-simscape

器件型号:SN74LVC2G74
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以  在 Matlab Simscape 中重新创建 SN74LVC2G74、因为现在我找不到合适的解决方案。

您能给我一个 NAND 和传输门的特性吗  ?或者更好的是、为 Matlab 提供一个 SN74LVC2G74的完整副本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未使用过 MATLAB simscape、因此我无法说可以在那里重新创建器件。

    与非门特性和传输门特性无法给出。 您必须使用数据表中提供的触发器的输入/输出特性和行为来创建模型。 这也是我们用于创建模型的过程。 我目前正在为触发器设计 TINA-TI 模型、但它是一项具有挑战性的任务。 我相信您可以理想化模型内的栅极并表征输入和输出栅极、从而为器件提供数据表中提供的输入/输出行为。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您能够在 Matlab 或您可能遇到的任何其他解决方案中重新创建模型、则可以对进行任何更新。

    谢谢!
    卡兰