This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:可订购器件型号命名查询

Guru**** 2927640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814270/sn74hc244-orderable-part-number-naming-inquiry

器件型号:SN74HC244

大家好、

我的客户想知道 SN74HC244APWR 和 SN74HC244PWR 之间的区别。 我已经提供了有关 了解和解释标准逻辑器件数据表的文档(第15页下的链接)。 但他仍然想知道"A"作为器件修订版本有何区别。

http://www.ti.com/lit/an/szza036c/szza036c.pdf

期待您的支持。

此致、

-Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我创建了有关此主题的常见问题解答、因为我们经常看到它。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助、如果回答了您的问题、请单击绿色的"这已解决了我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。 感谢您的支持。

    此致、
    -Renan