This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:请求 Tcmax (外壳最高温度)

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814219/txb0106-request-for-tcmax-case-max-temp

器件型号:TXB0106

你好!

数据表中未显示 TXB0106PWR 的 Tcmax (外壳最高温度)规格。

是否可以为我提供此规格?

请检查一下。

谢谢你。

此致

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    未为此器件指定最大外壳温度。 但是、如果您遵循建议的工作环境温度、则应该可以正常工作。