This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:原理图审阅

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814042/lsf0204-schematic-review

器件型号:LSF0204

你(们)好

我想回顾一下客户的原理图。

SENSOR_RSTN 和 SENSOR_CLK 为推挽式。

因此、我仅将上拉连接到端口(传感器侧)。

SENSOR_CLK 为37.125MHz、B 端口连接200欧姆、A 端口连接100欧姆。

请检查、开关速度是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    下面提供了一个视频系列、详细介绍了如何使用 LSF 系列进行设计:

    https://training.ti.com/logicminute

    只要 SENSOR_RSTN 和 SENSOR_CLK 驱动器能够处理总灌电流- 3.3V @ 200欧姆和100欧姆@ 1.8V 将产生总计(1.8/100)+(3.3/200)= 34.5mA -那么我不会看到任何问题。  唯一的另一个因素是寄生电容、但对于典型值(15pF)、我希望这种电容不会出现任何问题。