This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN74HCxx 和 SN74HCxxA 之间有何区别?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7400, SN74LS00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814317/faq-what-is-the-difference-between-the-sn74hcxx-and-the-sn74hcxxa

主题中讨论的其他器件:SN7400SN74LS00

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 逻辑技术>>电流常见问题解答

高速 CMOS (HC)逻辑系列专为旧款基于双极结型晶体管晶体管到晶体管逻辑(TTL)的器件(如 SN7400和 SN74LS00)而设计。 自1982年以来、该器件一直在使用、现在仍然是2.5V、3.3V 和5V 应用的常见选择。

其中一些器件已翻译成日文、并重命名为 SN74HCxxA。 它们有自己的数据表、其技术规格与非 A 版本相同、并在 TI 日本网站上进行了广告宣传。 "A"和非"A"器件之间的主要区别是"A"器件具有日文数据表、非"A"版本没有。 还有其他细微差别,即"A"版本在很长一段时间内(自1998年以来)没有更新,因此可能过时。 一些非"A"版本的温度已扩展至支持125C、并且其技术规格已相应调整。

TI 建议在提供所选器件时使用 SN74HCxx 版本的器件。 这些器件将在 TI.com 上提供具有最新规格的最新数据表、并且可以直接替换任何"A"版本。