This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:抖动降低

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809528/cd74hc4046a-jitter-reduction

器件型号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他器件:SN74LV4046A

大家好、

我的客户正在考虑将此器件作为其他产品(Onsemi;MC74HC4046A)的替代产品。

但是、与其他制造商的产品相比、传播延迟更慢、并且 PLL 环回频率上的抖动增加了。

是否可以通过调整 LPF 部分中的电阻电容器来降低抖动?

此外,请告诉我是否有其他措施。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    抖动是由运行期间的随机变化引起的、像电阻器这样的线性器件根本不可能影响 PLL 的抖动。

    我们的逻辑 PLL 没有针对抖动或相位噪声进行指定、因此无法保证这些规格的性能。

    客户可以尝试使用较新的 SN74LV4046A、该器件与较旧的 HC 系列器件相比具有更高的线性度、并且可能还具有更好的抖动和相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我想知道的是、LV4046的线性度比 HC4046要好。

    我的客户说我尝试使用 SN74LV4046AD。

    感谢您的特殊支持。

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    该值在数据表中指定并由 TI 保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我检查了数据表、但 它是平均值中的相同值。

    我如何告知客户它已得到改进?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    很抱歉、我想换个器件。  您的客户似乎没有更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我知道 SN74LV4046A 是一款比 CD74HC4046新的器件。

    因此、正如您所说的、我相信无法在规格中表示的线性性能是良好的。

    您这次收到的信息是否表明线性性能没有差异?

    客户已准备进行评估。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    当 Emrys 不在办公室时、我将帮助他、直到他回来。 两个器件都保持相同的线性规格、因此纸张上没有证据。 要真正了解哪个器件可提供更好的抖动/相位噪声性能、需要进行并排评估。  

    我们有一个可支持这些器件的 EVM、可在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/14-24-LOGIC-EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以让您进行并行评估?

    我的客户希望在评估之前确认更换的有效性。
    我希望为客户提供积极的信息。
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我们目前没有可用资源及时完成这项工作、即使我们这样做、也不会向客户提供任何保证。 客户只需订购样片并在其系统中试用即可获得_ far_更快且更轻松。 然后、他们可以使用任何最佳解决方案。