This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0202:输出电平差异

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813396/txs0202-differences-output-levels

器件型号:TXS0202

我正在 项目中使用 TXS0202YZPR。 A 电压为2.5V、B 电压为3.3V。 当在 D-(A)和 D+(A)上设置高电平时、我看到 D-(B)为3.3V、但 D+(B)约为2.0V。 我已经在两个板上对其进行了测试。 原因是什么? 原理图:

这是 D-  

D+为:

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个 D+引脚和两个 D−引脚。 您测量的是哪些?

    原理图标记为"USB"。 这适用于 USB 还是 IC-USB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    正如您在帖子中提到的、D+和 D-在电压电平上存在差异、此处黄色显示的范围是 B 引脚、对吧?

    输出端 D+(B)引脚与 D-(B)引脚之间的区别是什么? 它是同时测量还是如果可能、一次测量一个、以查看读数是否有差异?

    TXS0202器件支持与常规 USB 信号不同的片间 USB。 我知道、常规 USB 信号不需要电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一个测量中、蓝色为 D-(A)、黄色为 D-(B)。 第二个蓝色为 D+(A)和黄色 D+(B)。 我使用它来转换 MCU 和 USB 端口之间的逻辑电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 MCU? 您在 USB 端口上使用的是什么连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="ShreyasRao"]正如您在文章中提到的,D+和 D-在电压电平上有差异,此处黄色显示的范围是 B 引脚,对吗?

    是的、是的。

    测量是同时进行的。  此 TXS0202 还用于将电路板与 外部电压隔离。  总之、我想了解芯片出现这种行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    您使用的是什么 MCU? 您在 USB 端口上使用的是什么连接器?

    [/报价]

    STM32F407VGT6。 连接器为 Molex 5015680307。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0202仅适用于 IC-USB (芯片间 USB)。 STM32F407xx 不支持 IC-USB。 因此您无法使用 TXB0202。

    STM USB 引脚已经具有正确的 USB 电压、因此您无需电平转换器。

    您说过您需要隔离。 什么类型的隔离? 如果要从连接器上断开微控制器的连接、请使用模拟开关。 如果您希望防止过压、请使用适当的保护组件(例如 TVS 二极管)。