This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT125:SN74LVT125的频率范围是多少?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT125, SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809532/sn74lvt125-what-is-frequency-range-of-sn74lvt125

器件型号:SN74LVT125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125A

我能否将100Mhz 方波信号输入应用 于 SN74LVT125?

我在无负载的情况下施加100Mhz 信号、它提供的正弦波为3.3V。

但当我连接5mA 负载信号 衰减时、这是一个脉冲为高电平、另一个脉冲为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器探头是×1还是×10?

    输出端(包括探头)的容性负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器探头为10倍。 示波器探头 器件型号- TPP0500B

    3.9pF 是探针电容器。

    在输出中、我连接了10mA 电子负载。

    如图所示、在第二个脉冲中、某些部分变为负值大约1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您要连接到器件的"10mA 电子负载"到底是什么? 连接它的方法是什么?  我看到过通过传输线(RG-58)连接的模拟测试、由于增加了电容、导致了严重的信号完整性问题。

    测量这种情况的最佳方法是使用差分探头、但您提到的探头应显示干净的信号。

    时序测试的测试条件显示在数据表的"参数测量信息"部分--在本例中为500欧姆+ 50pF 负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么100Mhz 为0.5V 负电压、我提供5nns 的方波开/关、那么为什么它显示正弦波。

    我已通过165E 寄存器连接20mA 负载。寄存器的一端连接到 CMOS 输出引脚、另一端连接到接地。

    请提供此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么100Mhz 信号变为负0.5V?

    该器件配置为5ns 开/关、并采用方波、这是正弦波出现在输出端的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您连接的负载很复杂、会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在没有负载的情况下连接了波形。

    您可以看到下图。

    它在100MHz 时将下降900mV。

    那么、现在我该怎么办?

    或者建议我应该尝试什么?

    我也尝试过您的电路、正如您建议 的参数测量信息、但我得到的结果最差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我不确定您在该频率下预期会看到什么、但这是100 MHz 逻辑缓冲器的典型波形、尤其是在低于标称电压运行时。 过冲/下冲在强驱动器的轻负载下是正常的。  如果您降低信号速度、我相信您将能够看到边沿速率保持不变、振铃相对较快地消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     3.3V 时的 SN74LVT125是否支持100Mhz?

    在数据表中未指定该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    如您所述、未指定数据速率。 使用该器件可能难以实现100MHz。 我还建议查看此应用的 SN74LVC125A、因为它应该能够处理此频率。 但是、负载在您可以实现的数据速率中也发挥着重要作用(尤其是当您开始达到这些高频率时)。 这意味着甚至 PCB 寄生效应也会对其产生影响。

    我建议您挑选此处找到的 EVM、并在运行测试时只使用信号发生器和示波器探针。 如果您无法在所需的频率下获得所需的输出波形、那么您很可能不会使用系统中的器件。 如果您确实获得了所需的结果、我将添加器件在系统中的预期负载、然后重新运行测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在5mA、10mA 和19mA 负载下进行了测试。 但我发现0.5V 变为负值。

    我还查看 了 SN74LVC125A 的数据表 、但 INN 也测试了10MHz 而非100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ∆t/∆v 输入转换上升或下降速率与频率有任何关系?

    使用此工具、我可以找到频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的输入转换速率仅取决于电源电压、与它能够提供的输出频率无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据输入转换率、我找到了上升时间。

    从上升时间开始、我找到了频率。

    请参阅 TI 应用手册中指定的公式。

    您指定的 IC 也无法在100Mhz 下工作。

    您  

    dT/dv = TRF/(0.9×Vcc)-(0.1×VCC)

    http://www.ti.com/lit/wp/slla364a/slla364a.pdf

    了解频率

    TR = 1/f*π

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    正如 Clemens 所述、输入转换率规格与输出频率无关。 但是、输出转换与最大频率有关。 例如、如果输出上升时间为7ns、则无法实现周期为10ns 的100MHz 方波。 我们有一个常见问题解答、其中涵盖以下输出转换:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/718814?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已指定 IC SN74LVC125A

    我已经按照您在常见问题解答中指定的方式计算了 TLH 和 THL

    我考虑了30pF 的负载电容。

    TLH = 1.9ns

    THL=1.375ns

    因此转换时间为1.9ns。

    那么、它如何支持100Mhz?如果占用100Mhz 周期的10%、我们可以得到1ns 的上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     上升时间、最小脉 冲宽度、压摆率和转换时间之间是否存在任何关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我不理解这个问题... 您想知道这4件事中是否有任何一件与之相关?  您正在尝试确定什么?