This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G14:5V Vcc 施加到3.6V Vcc 额定部件- SN74AUC1G14

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813486/sn74auc1g14-5v-vcc-applied-to-3-6v-vcc-rated-part---sn74auc1g14

器件型号:SN74AUC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14

设计使用5V Vcc、但器件的额定 Vcc 最大值为3.6V。  长期影响是什么?  各单位目前正在运作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    我不建议这样做。 长期影响未指定、主要是因为我们的器件不能保证在这种应力条件下运行。 不能保证它们能够正常工作多长时间。

    为什么不使用 SN74LVC1G14等其他器件?

    谢谢!

    卡兰