This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74128:SN74128D 的 ESD 额定值

Guru**** 2602105 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813332/sn74128-esd-rating-of-sn74128d

器件型号:SN74128

SN74128D 的 ESD 额定值是多少?
尽管我们检查了数据表、但我们找不到任何信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka 您好!

    是的、这是一个看起来没有任何 ESD 质量数据的很旧的器件。 如果我可以为您申请此器件的 ESD 额定值、我会在一天结束时通知您。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 SN74121N 上找到了 ESD 数据、如下所示:

    2kV HBM 和200V MM

    这对于 SN74128来说应该相似、因为它们都来自同一个系列。

    如果您要创建新设计、我建议使用较新的零件。 如果您可以向我提供有关您的应用(驱动电流、电压)的更多信息、我可以为您推荐一些产品。

    谢谢!

    卡兰