This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:我能否将其中的4个组合在一起以增加电流驱动(尝试驱动一根15米长的电缆)、或者我们是否会因为部件输入到输出传播延迟而遇到争用问题。

Guru**** 2846100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74AC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812338/sn74lvc2g34-can-i-gang-4-of-these-together-to-increase-current-drive-trying-to-drive-a-15meter-cable-or-do-we-get-contention-issue-due-to-part-part-input-to-output-prop-delay

器件型号:SN74LVC2G34
主题中讨论的其他器件: SN74AC244

我是否可以将其中的4个组合在一起以增加电流驱动(尝试驱动15米长的电缆)、或者我们是否会因为部件输入到输出传播延迟而遇到争用问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将 CMOS 输出组合在一起以获得更大的驱动强度、但您应该仅针对同一器件上的输出进行此操作。

    我猜您选择 SN74LVC2G34是因为您需要对称驱动强度、并且以5V 的电压运行。根据这些假设、您可以在 交流系列中使用缓冲器。

    对于15米长的电缆、请考虑使用 差分信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、
    感谢你的答复。 电缆的另一端是单端缓冲器、我没有能力实现该设计、因此必须使用单端驱动器。

    2个门是不够的、我们需要超过100mA 的电流才能保持在所需的上升和下降范围内、请建议使用4个门部件。

    为什么交流系列的最大灌电流和拉电流为24mA、不是? 请解释为什么 AC 系列!?

    谢谢、

    Bahram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、交流系列可以在5V 电压下运行、并且具有对称驱动强度。

    您的运行电压是否为5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahram:

    AC 系列是一个合适的建议。 尽管可以将输出连接在一起以实现更高的驱动、但仍然必须保持在通过 VCC 和 GND 引脚的绝对最大电流以下。 此系列器件的额定电流高于100mA、可满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议使用 SN74AC244器件? 因此、将所有输入组合在一起、因此输出应该很好并提供足够的电流。 我将放置一个39欧姆的串联电阻来驱动电缆、因此最大灌电流/拉电流大约为125mA。 SN74AC244的栅极输出阻抗是多少?

    谢谢、

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahram:

    您可以参考下面的常见问题解答、了解如何估算输出阻抗:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/742466?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue