This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:正在寻找双向总线缓冲器

Guru**** 2890770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813238/sn74lvc8t245-looking-for-bidirectional-bus-buffer

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

大家好、团队、

我正在寻找 SN74LVC8T245等双向总线缓冲器、但希望实现自动方向控制。
 -用于6位 SPI
 - 3.3V 电源轨(无需电平转换)
 -具有长迹线、例如板对板通信
您能否提供建议、建议将哪些器件用于此用例?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动方向控制要求外部器件能够覆盖转换器输出端的电压电平;换句话说、转换器不能具有强大的输出驱动器。

    因此、不可能有具有自动方向感应的缓冲器。

    如果您的四路 SPI 器件没有足够强大的输出驱动器、则无法通过长连接使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我知道没有自动双向缓冲器解决方案。
    受控双向缓冲器解决方案如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、您必须提供方向信号、并使用 方向控制转换器收发器。 4线 SPI 通常使用 SN74AVC4T774、因为它具有每条线路的方向控制;所有其他器件都提供多条同向线路、因此您必须至少使用两个芯片。