This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC125:三态缓冲器 IC 查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4053B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813180/sn74hc125-3-state-buffer-ic-inquiry

器件型号:SN74HC125
主题中讨论的其他器件:CD4053B

你(们)好  

我的客户正在寻找具有以下要求的三态缓冲器。

请告知建议的器件或靠近请求器件。

1、Vdd > 6V

2、输出电流>±50mA

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4053B 是运行电压超过6V 的唯一三态逻辑器件、但要获得50mA 电流、必须将所有输出组合在一起。