This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:可靠性问题

Guru**** 2929650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811887/sn74lvc14a-reliability-problems

器件型号:SN74LVC14A

您好!

是否有人注意到 TSSOP14封装中 sn74lvc14a 的可靠性问题? 我们在板上使用它已经有几年了、过去几个月、我们遇到了很多可靠性问题(仍然是相同的板设计)、所有这些问题都具有相同的批次(6CK-G4 CDCL)。

问题2:此外,我不熟悉部件号 SN74LVC14APWR/PWRG3/PWRG4 -它们之间有何区别?

谢谢

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、器件经过测试、并保证在建议的整个工作条件范围内工作。 您看到的确切问题是什么? 您能展示原理图吗?

    G3/G4后缀不表示任何内容;请参阅 [常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很乐意帮助您解决问题、我可以使用有关您的应用的更多信息。 正如 Clemens 所说的那样、拥有您所看到问题的原理图和示波器截图是有益的(相同示波器截图中的输入和输出效果会很好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    几分钟后、我向开发人员询问了原理图、并发现了一个问题。 我进行了一些测量、A6输入上的电压过高(仅使用100K 电阻器从24V 降低到12V)。 输入的绝对最大电压为6.6V、因此12V 比最大电压高80%。 我认为没有人讨论这些问题的原因。 很抱歉、该案例不必要打开。

    具有此“设计”的电路板自2008年起生产,因此我想知道,数千个逆变器具有80%的过压(10年后仍可正常工作),而且问题仅出现在最新的系列中。