This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-EP:V62/09615-01ZE 和 CLVC8T245MRHLTEP 之间的差异

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/813106/sn74lvc8t245-ep-difference-between-v62-09615-01ze-and-clvc8t245mrhltep

器件型号:SN74LVC8T245-EP

在 TI 数据表中、 有两个采用 VQFN 封装的器件型号。

V62/09615-01ZE 和 CLVC8T245MRHLTEP 之间有何区别? 两个器件似乎具有相同的电气和环境特性以及机械特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VID 是称为供应商项目图的 DLA "国防后勤局"图纸。  它允许客户按照政府控制的独特规格订购器件。

    有一个 TI 器件型号和一个表示同一器件的 VID。

    您可以转到产品文件夹中的技术文档选项卡来查看 VID。

    它在更多文献部分中列出。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。