This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:查询电平转换器的 VOH 逻辑电平

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811610/txs0108e-query-on-voh-logic-level-of-level-translator

器件型号:TXS0108E

大家好、我们在 应用中使用 TXS0108E 器件。 我们已将 A 侧连接到1.8V、将 B 侧连接到3.3V 信号。 在数据表中,VOHA 被称为 VCCA*0.67=1.206V,而我们的接收器器件具有1.26V VIH。  由于 TXS0108E 器件的 VOH 仅为1.206V、VOH 和 VIH 电平不满足。 您能确认转换器的 VOH 电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路将吸收多少电流? µA VOH 的额定电流为20 μ A;较小的电流将导致较小的压降。 CMOS µA 的泄漏电流应远小于1 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。 在数据表中、VOH 仅适用于20uA 的电流。 我们需要知道 TXS0108E 电平转换器将支持50uA 电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、IOH 被称为20uA。 但是、根据提到的内部上拉4K、它将提供高达100uA 的电流。 该器件是否支持超过20uA 的 IOH 电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有开漏输出、不应能够提供任何相当大的电流。 50 µA 的要求来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini、

    正如此处提到的 Clemens、TXS 是无源开关器件、无需自己驱动(不考虑 OneShot 边缘电路)。

    数据表(20uA)中给出的是通过内部上拉电阻器得出的值。 提供超过20uA 的电流可能不符合数据表所保证的 VOH。 在低电平到高电平期间、内部上拉电阻为4k Ω、而高电平到低电平、内部上拉电阻为40k Ω。