This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:SPI 速率超过20Mbps 时出现数据错误

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0204, TXB0104, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810406/lsf0204-data-error-when-spi-rate-over-20mbps

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXB0304TXB0104SN74AVC4T774

您好、先生、

我的 CTM 使用 LSF0204/TXB1024/TXB0304作为数据缓冲区、当 SPI 速率超过20Mbps 时 、遇到数据错误、但低于10MHz 时、不会发生。 OE 电平在断电和通电时设置为低电平、错误仍然存在。 波形如下:您是否会就此问题提出一些建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

         我是来自中国的 Arrow FAE,Sara Jia 是我们的 CTM。 他们的项目将在不久的将来推出 MP,并 由于 SPI 通信问题而暂时停止。我希望 TI 团队能尽快帮助解决该问题。 谢谢!

         此外、客户还测试 了 TXB0104/TXB0104、这种现象仍然相同(当频率高于20Mhz 时、SPI 无法成功通信)

         CTM 今晚已经测试了一些波形, 我们发现波形不正常。 我们是否 可以怀疑 负载电容导致这种现象超过数据表的限制? 如果它是由负载电容器引起的。 我们如何测试负载电容、是否  有一些改进措施可以让 LSF0204在20Mhz 以上正常工作?

         1#。 从器件数据/时钟

         

         2#.Master Data/Clk

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

           是否建议使用其他可解决问题的替代 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    由于您已经在这里提到并确认输出端额外的电容负载会导致这一异常问题、我不建议使用 TXB0104。 TXB 是一款弱电压电平转换器件、无法处理大电阻或电容负载。

    我建议使用 SN74AVC4T774、该器件可主动驱动每通道高达12mA 的电流、适用于 SPI 通信。

    当您从 AVC4t774器件获得结果后、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

        非常感谢您的建议。 CTM 已经测试了2个 SN74AVC4T774PW 封装,其中一个可以在 SPI 速率为25Mbps 时正常通信,但另一个仍然无法在25MHz 下正常通信(但异常的可以在20Mbps 以下正常通信)。 同时,正常的 clk 波形仍然看起来异常(而不是方波,所附图片是正常的 clk)波形

        我想知道 、当前情况是否仍然是由于驱动电流不足造成的?  如果是这样,您能否推荐其他一个能够提供  12mA 以上增强型驱动器电流的 P/N (SN74AVC4T774 )

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特鲁伊森、

    请分享该设计的完整原理图。 在这种情况下、"异常"是什么意思? 是否尝试消除振铃或过冲/下冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题得到解决、请告诉我如何更改以及更改了哪些内容。

    我现在将关闭该线程;一旦您回复、该线程将打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao ,

             感谢您的支持 。 使用 SN74AVC4T774之后,您推荐 使用该器件,25M 以上的 SPI 可以正常通信。 CTM 仍将改进其布局、因为波形不是完整的方波、即使它现在可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    很高兴它现在可以工作、如果您有其他问题、请告诉我。