This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108 UART-TXD 信号低电平问题

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811931/txb0108-txb0108-uart-txd-signal-low-level-issue

器件型号:TXB0108

尊敬的所有人:

 如果对以下问题有好的建议、谢谢!

115200波特率、1.8V 电平 UART-TXD 信号、3.3V 电平转换器、3.3V 侧低电平为1.8V、而不是0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他任何东西连接到这些信号线路吗? 布线的长度是多少?
    (TXB 需要强大的外部驱动器和小于70pF 的负载;请参阅数据表的第8.3/2/8.3.3节。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小威

    如果可能、请分享您的范围。

    115kbps 不是高速、但似乎有一个外部上拉电阻器将低电压拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小威

    如果问题得到解决、请告诉我解决方案是什么。

    我现在将关闭该线程;一旦您回复、该线程将打开。