This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:关断序列

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812489/txs02612-power-off-sequence

器件型号:TXS02612

您好!

我想问一个关断序列的问题。

TXS02612是否有任何关断序列标准?

我之所以提出这一要求、是因为数据表中没有关于断电顺序的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以反向执行断电序列。 即关闭 Vccb0、Vccb1、然后关闭 Vcca。

    器件不会出现可靠性问题、因为它们是电源定序建议而不是要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我想再问一个问题。

    如果 VCCA 关闭然后关闭 VCCB0/B1、是否存在任何可靠性问题?

    我在我的项目上观察到一个以上的时序波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #抱歉、有一个拼写错误。

    感谢您的支持。

    我想再问一个问题。

    如果 VCCA 关闭然后关闭 VCCB0/B1、是否存在任何可靠性问题?

    我在我的项目上观察到一个以上的时序波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不遵循电源建议、则器件不存在可靠性问题。