This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:当 A 侧和 B 侧的电压相同时

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812933/lsf0108-when-the-voltage-on-the-a-side-and-the-b-side-is-the-same

器件型号:LSF0108

 大家好、

 

我的客户正在考虑使用 LF0108。  

客户希望 A 侧和 B 侧都使用3.3V 电压。 没有电平位移。 是否可以像这样使用它?

 

根据下面的应用手册、我相信他们可以按如下方式使用它。

例如、Vref_A=3.3V、Vref_B=4.1V 至5V、A 侧=3.3V、B 侧=3.3V。 我的理解是否正确?

 

 http://www.ti.com/lit/an/slva675b/slva675b.pdf

 

5.3数据表显示、Vref_B 必须比 Vref_A 高0.8V 如何在1.2V 至1.8V 等小范围内进行转换?

 将 Vref_A 设置为1.2V、并在2V 和5.5V 之间设置 Vref_B。添加一个 B 侧上拉至1.8V。只要 Vref_B≥Vref_A + 0.8V 且 Vref_B 处于建议的工作条件范围内、Vref_B 的电平就不会影响输出信号。 只有 B 侧上拉会影响输出信号电平。

 

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi San:

    LSF 不能在 VrefA = VrefB 时配置。

    不过、您可以根据此处提到的内容使用它、VrefA 为3.3V、VrefB 为5V、A 侧和 B 侧均上拉至3.3V。

    VrefA 为1.2V、VrefB 为2-5.5V 时、可以采用相同的方式进行1.2V 至1.8V 转换。 B 侧上拉为1.8V。

    请参阅以下偏置要求应用手册: