This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:VT +阈值的温度变化? 功耗的增加?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811345/sn74ahc1g14-temperature-variation-for-vt-threshold-increase-in-power-consumption

器件型号:SN74AHC1G14
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

团队、

我们是否有一些图显示了 Vt+阈值如何随温度的变化而偏离?
数据表提供了 Vt+的最小值/最大值和典型值、但曲线看起来是什么样的? 我们是否可以假设温度曲线是线性的?

我们是否有功耗与输入电压之间的关系图?

用例是在输入端具有3ms 的 RC 电路并生成其外沿。


目标是评估:
   ->温度对 TD 时间的影响。
   ->由于缓慢上升沿而增加的功耗

 有什么关于如何评估的想法吗?
TINA-TI/SPICE 是否可以对其进行评估? 如果是、我们是否有可用于测试的模型?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    如果您为我提供此应用的预期电源电压、我将很乐意深入研究一些图表文件、以在此处找到更多帮助您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    电源电压为3.3V。

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 A、

    我有数据可供您使用、但由于其灵敏度、我将使其脱机。