This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:关于输入电压上升和下降压摆率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812865/sn74lvc1g34-about-input-voltage-rise-and-fall-slew-rates

器件型号:SN74LVC1G34
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

您好!

SN74LVC1G34是否具有输入信号的压摆率规格?
如果上升和下降时间较晚、
客户担心输出不稳定。
请就输入信号的压摆率限制提供建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δv 表将 Δt μ V/μ s 为不超过10ns/V 对于较慢的信号、请改用 SN74LVC1G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    如需了解 Clemens 所述内容、请参阅此应用手册、了解缓慢输入可能导致此器件出现的问题:

    http://www.ti.com/lit/an/scba004d/scba004d.pdf

    选择一个采用施密特触发器的器件(如 Clemens 建议的器件)将缓解这些问题。