This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC8541:Y 引脚中的保护电路

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812878/sn74ahc8541-protection-circuit-in-y-pin

器件型号:SN74AHC8541

大家好、

我在 SN74AHC8541有疑问。


Y 引脚中是否有保护电路? 例如、ESD 保护电路。
如果有保护电路、是 VDD 还是 GND? 还是两者都有?
如果 Ypin 损坏、是开路还是短路?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输入和输出引脚都具有 ESD 保护(请参阅 SN74AHCT125-Q1:输入引脚)。 在输出端、它通过连接 到 VCC 和 GND 的二极管实现。

    如果二极管损坏、它们可能会短路或开路(或先断后断)、并且损坏也会影响附近的其他电路。 如果超过绝对最大额定值、则不提供保证。