This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC139:关于绝对最大额定值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812459/sn74hc139-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:SN74HC139

您好!

本数据表未列出输入和输出引脚的绝对最大额定值。
您能告诉我 输入和输出引脚的绝对最大额定电压吗?
客户需要此信息才能进行器件审查。





此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未列出额定电压、因为电压由 ESD 保护二极管钳位(请参阅下面的典型特性)、并且这些二极管在发生过压影响之前会因过流而损坏。

    如果您的电路的电压低于0V 或高于 VCC、则必须限制钳位电流(通常使用串联电阻器)。

    (在输入端、如果将电源轨电压超过一个二极管压降、则不允许钳位电流流动。 因此、您可以假设 Vi 受−0.5V 和 VCC + 0.5V 的限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsukui、

    请避免根据绝对最大额定值进行参考或设计。 建议的工作条件提供了 Clemens 建议的高达 Vcc 的输入和输出电压范围。 absmax 额定值表给出了输入/输出限制钳位电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、Clemens-San、

    感谢您的响应和支持。
    我理解您的解释。

    但是、以下产品列出了绝对最大额定电压。
    因此、客户要求提供信息。
    http://download.siliconexpert.com/pdfs/2014/10/29/8/29/2/701/tos_/manual/3989docget.jsptypedatasheetlangenpidtc74hc139af.jsptypedatasheetlange.pdf

    "输入电压:−0.5至 VCC +0.5V"
    "输出电压:−0.5至 VCC +0.5V"

    您能给我建议吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于上述原因、当 Vi 和 Vo 介于−0.5V 和 VCC + 0.5V 之间时、SN74HC139可保证不会因过压而损坏。这意味着您可以将这些作为绝对最大额定值、即、 在这方面、SN74HC139与 TC74HC139完全兼容。