This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204、无 Verf_A 电源

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74AVC4T774, SN74AVC4T234, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810687/lsf0204-lsf0204-no-verf_a-power

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774SN74AVC4T234TXB0104

您好、先生、

如果 LSF0204没有 Verf_A 电源、则 Verf_B=3.3V 在 Vref_A 上具有泄漏电流

这是正常的吗? 为什么存在泄漏  ?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_A 和 Vref_B 之间连接了一个 MOSFET、以确保其栅极电压处于高于 Vref_A 的阈值电压(请参阅下文)。

    要禁用器件、请将 EN 拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    EN 下拉低电平也会在 Vref_A 上产生泄漏

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、数据表实际上没有说 EN 会以任何方式影响 Vref_A/B、而只是影响 I/O。

    LSF0204似乎不适用于局部断电应用。

    TXB0104支持部分断电、但对信号线路有额外的电气要求;对于单向信号、请使用 SN74AVC4T234或 SN74AVC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当其中一个电源关闭时、IOFF 在 IO 端口上测量。 数据表测试条件将两个 Vref 电源都设置为0V。