This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244Q:应用问题咨询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812325/sn74ahc244q-application-question-consultation

器件型号:SN74AHC244Q

您好!

   在使用 SN74AHC244Q 时、我有一些问题。

3.3V 输入电压用于 IC 电源、输入为5V 方波、输出为3.3V 方波。

规范规定、当提供3V 电压时、VIL 的最大有效电平为0.9V。
但当 VIL 电平为1.4V 时、输出也是低电平。 应该如何解释这一点? (蓝色输入、黄色输出)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    为了保证器件接受的电压电平为低电平、它必须小于= 0.9V。 器件可能接受或不接受较高的电压作为低电平(未知)。

    在 VIH 和 VIL 之间运行器件对于器件的运行以及功耗而言不是一个好主意。

    请参阅以下应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3V 时、VIL 保证至少为0.9V、VIH 保证至少为2.1V。这意味着实际开关阈值可以介于这两个限值之间的任何位置。

    在实践中、阈值几乎完全位于中间、但它可能会由于制造变化、温度影响或其他被开关的栅极的噪声而移动。