This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC8541:询问客户 SCH 问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812280/sn74ahc8541-inquire-customer-sch-concern

器件型号:SN74AHC8541

您好、先生、

我可以就我的客户提出的以下问题获得您的帮助吗?

请参考客户的 SCH、当主机拉低时 、SN74AHC8541输出被拉低以复位其他器件时、 是否存在 SN74AHC8541因 C5的放电流而受损的问题? (请注意、无法更改 R5、R6、C6和66ohm)

2.我是否可以知道低电平输出电流的定义? 当输出上拉为低电平时、Y 引脚的灌电流能力是多少?

3.我是否可以与您确认 Y 引脚内有推挽电路来控制高电平/低电平? 在拉低状态期间、Y 引脚的电阻值是多少?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个引脚的绝对最大额定值为25mA、因此这确实会损坏器件。

    6mA 的建议运行条件只是指定 VOL 的电流。 换言之、在较大的电流下、不能保证压降的上限。

    在 Ω 情况下、0.44V/6mA = 73.3 μ A。 Ω 输出阻抗将更低、约为37 μ A、但这会导致电流超过30mA、这仍然是 muc.h