This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN7400:振荡器仿真不起作用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812215/tina-spice-sn7400-oscillator-simulation-not-working

器件型号:SN7400
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我尝试在 TINA-TI 中对以下电路进行仿真、但没有成功。

瞬态分析仅显示3.4V 下的直线。

请弄错了吗?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA-TI 成功地找到了一个稳定状态。 (实际上不会发生这种情况、因为即使是最小的噪声量也会使其振荡。)

    将电容器的初始电压设置为其他某个值。 (您可能还需要 启用此功能。)