This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:SN74AHC244 Vin 高于 VCC

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811716/sn74ahc244-sn74ahc244-vin-higher-than-vcc

器件型号:SN74AHC244

尊敬的所有人:

在应用中、我们需要将数据信号从5V 转换为3.3V。 通过为 VCC 提供3.3V 电压、我的 IC 是否能够在 I/P 缓冲器处接收5V 电压并将其转换为3.3V 信号?

谢谢

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    由于输入电压与 VCC 无关、且3.3在允许的范围内、因此这应该是正常的。 有关详细信息、请参阅常见问题解答文档  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    参考手册 zhca047的说明如下,请说明它的含义?

    谢谢~