This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CD54ACT32:WEBENCH®︎工具/CD54ACT32

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811874/webench-tools-cd54act32-webench-tools-cd54act32

器件型号:CD54ACT32

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何为此器件找到 IBIS 模型?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    遗憾的是、我们没有用于从 Harris 收购的 CD 系列器件的 IBIS 模型。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的快速响应... 作为替代方案、是否为器件 SN54ACT32提供了 IBIS?

    谢谢、

    Joseph Wilkinson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型没有军用版本。

    但是、目录版本具有代表性。

    您可以在产品文件夹的工具和软件选项卡中找到它:

    此致、

    涉水