This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:Vref_B 问题

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TLV713P, TXS0104E, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811991/lsf0204-vref_b-issue

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TLV713PTXS0104ETXB0104

您好!

我在这个板上有一个3.8V 的电源、我想使用这个3.3V 的电平转换器。

能否在 Vref_B 上使用分压器(3.8 à 3.3)?  因为它仅用于参考。

如果是,您建议使用哪种电阻器值?

谢谢、

哈姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表的表3所示、LSF0204要求 Vref_A 和 Vref_B 之间的差值至少为0.8V

    使用 TXB0104或 TXS0104E、具体取决于您具有的信号类型。 (然后您需要一个"实际"电源;我建议使用类似 TLV713P 的电源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我的设计包括:

    VREF_A = 1.8V

    VREF_B = 3.8V。

    我能否在3.8V 上放置分压器以获得3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在3.8V 电源上放置一个分压器。 要使用的电阻器取决于3.8V 电源的强度以及您需要从3.3V 汲取的电流大小